This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:Vbus 状态和 Vbus ADC 上升时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509949/bq25622-the-vbus-status-and-vbus-adc-raise-up-time

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件:BQ25898BQ25898E

工具/软件:

尊敬的团队:  

在 BQ25898中、我们 使用 Vbus ADC 结果在适配器插入时判断充电状态。  

但是、在 BQ25622中 、测试发现 Vbus ADC 结果上升需要更长的时间、这会导致 MCU 读取0。  

我们需要您帮助检查:  

从适配器插入到 Vbus 的延迟时间可由 MCU 读取。  

我们是否可以使用 MCU 读取 Vbus 状态来替换读取 Vbus ADC 结果、更新 Vbus 状态寄存器需要多长时间?

感谢并期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    请在下面查看我的评论。  

    Unknown 说:
    我们是否可以使用 MCU 读取 Vbus 状态来替换读取 Vbus ADC 结果、需要多长时间才能更新 Vbus 状态寄存器?[/quot]

    是的、客户可以读取 REG0x1E 中的 VBUS_STAT 以确定是否已插入适配器。 我已经验证 VBUS_STAT 寄存器将在连接 VBUS 后大约385ms 更新。 寄存器会在转换器启动后的几毫秒内更新(即 VSYS 斜升)。  

    我还检查了在 REG0x2C 中报告 VBUS ADC 测量的时间。 如果恰好已经连接电池并为 MCU 供电、则 ADC 可以通过使用9位有效分辨率并禁用除 VBUS 之外的所有其他 ADC 通道、在大约10ms 内报告 VBUS 电压。 尽管未连接电池或电池电量耗尽、但从适配器插入到 ADC 结果的时间会超过400ms。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:  

    感谢您详细介绍和测试结果。 除了在适配器插入时测量 VBUS 之外、我们注意到、移除适配器时的 VBUS 压降也需要比 BQ25898E 更长的时间。 这是预期行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    有多种因素会影响 VBUS 电压在移除适配器后的下降速度、而 BQ25898E 和 BQ25622 IC 之间并没有特意更改这种电压。 输入电容大小、拔出时流经 IC 的电流、转换器输入侧的任何下拉/负载等因素都会在移除适配器后对 VBUS 压降产生影响。  

    如果客户在拔出后需要使 VBUS 电压更快地降低、可以使用一个寄存器在 PMID (REG0x16[3])强制施加30mA 放电电流、或者其他选项是在 IC 的输入侧添加弱下拉。  

    此致、

    Garrett