This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:从电池到系统的升压反向功率的时序

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508489/bq25820-the-timming-of-boost-reverse-power-from-the-battery-to-the-system

器件型号:BQ25820

工具/软件:

需要多长时间?  当 升压反向电源方向在适配器不存在时将电池电力输送到系统时、我们设计的测试结果约为250ms、无法满足我们的设计要求。 规格是什么? 如何减少和改善时间限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    是否启用了 AUTO_ REVERSE 模式?

    ACUV 设置为什么?  

    我假设您已启用自动反向功能。 仅当 VAC 低于 ACUV 时才会启用反向模式。 在您的波形中、您有 VAC 下降 和 VSYS 上升之间的时序、但实际上需要测量 VAC 降至 ACUV 以下以及 VSYS 上升时的时序。 您可以通过增大 ACUV 来缩短该时间。

    Unknown 说:
    我们的设计约为250ms、无法满足我们的设计要求。 [/报价]

    您的预期时间要求是多少?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我们启用了 AUTO_REVERSE 模式。 VAC 为26V、ACUV 设置为22V。 我们已经尝试增加 ACUV 以缩短时间、例如(ACUV 设置为约24.5V)、但似乎没有太大帮助。  大多数情况下、根据 BQ25820的规格、启用 AUTO_REVERSE 模式时的 VSYS 上升时间是多少? 我们担心的是在重负载下放大器输出时的音频下降...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    大多数情况下、基于 BQ25820的规范、

    我们没有 VAC 降至 ACUV 以下后 VSYS 上升时间的规格。 不过、我使用我们的 EVM 进行测量、并且上升时间小于1ms。

    您能否确认您遵循了数据表的第10.1节布局指南中的原理图检查清单和 PCB 布局指南:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397113/faq-bq25820evm-bq25820-schematic-and-layout-checklist/5396319?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25820%2520schematic%2520checklist#5396319

    此致、

    基督教。