This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:芯片的应用问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25172, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510758/bq25172-the-application-issues-of-chips

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件: BQ25505、BQ25750

工具/软件:

BQ25505和 BQ25750是否可以支持镍氢电池(镍氢电池)?  如果不是、使用镍氢电池时会出现什么问题?  对于与镍氢电池搭配使用的 BQ25172、是否更适合具有更高或更低的输入电压?  该电压将影响太阳能电池板的设计。  我想知道4节还是2节并联电池和2节串联电池是否具有更高的效率。  此外、是否可以提供不同的充电效率曲线(规格表在各种不同的测试条件下没有数据)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果连接了尺寸合适的电池(最大充电电压5.5V)、则可能会出现这种情况。 请为 BQ25172打开另一个主题。 该器件在12年前发布、但支持有限。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel