This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:在关断模式下并行使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510264/lm338-using-in-parallel-with-shutdown

器件型号:LM338
主题: OPA990中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想并联使用两个 LM338并实现关断功能。 最高28V、8A 输出电压。

我看到数据表中的图44显示了一个并联器件示例、但我看到它针对+1.2V 至20V 输出进行了标注。  此配置是否无法实现28V 输出?



我还看到图33中的示例展示了使用 NPN 晶体管实现关断功能的 LM338。 在并联配置中使用时、这是否可以直接应用于下部 LM338?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2越大、电压应该可以达到28V。

    LM107可替换为 OPA990。

    要获得两个 R 电阻上的最小压降、必须具有最小负载电流。 要实现较低的负载或提高精度、请使用较大的 R。(输入电压和实际的最小负载电流是多少? R 的最大值约为(VIN−3V−28V)/(8A/2)。)

    电路调节上部 LM338、以使流经两个 R 的电流相同。 当下部 LM338关断(实际上、输出降至1.24V)时、上部 LM338将随之关断。

    功率耗散可能会成为问题。 是否确实需要使用线性稳压器? 请仅考虑降压转换器(可能会真正关断)或31V 降压转换器、后跟 LM338。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    也可以使用并联 LDO、但需要一些设计注意事项。

    为了提供更全面的答案、请提供以下信息:

    • 输入电压范围是多少? (最小值和最大值)
    • 输入电压是由电池还是电源提供?
    • 是否打算调节至28V 以外的较低电压?
    • 预期的工作环境温度是多少?
    • 您将使用什么软件包:TO-3或 TO-220?
    • 应用是否应在8A 电流下持续运行?
    • 您的负载的性质是什么? (电阻、电感等)
    • 上电时是否存在任何浪涌电流?
    • 在关断状态下、您的负载可承受的最大输出电压是多少?  

    如果您的应用需要高效的电路、可能还有其他选择、例如 Clemens 中提到的降压转换器。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎