This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HC120-Q1:VBB 上的最大电压

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510225/tps2hc120-q1-maximum-voltage-on-vbb

器件型号:TPS2HC120-Q1

工具/软件:

尊敬的所有人:

对于新产品、我将评估使用新芯片、但需要将芯片供电至27、5-28V……  芯片过早出现故障是否可能或存在具体风险?

那么我不明白为什么 VBB 限制为28V、值非常接近2节12V 电池! 在低温电池充电期间,电压可升至29V 以上进行温度补偿。 更好的解决方案是 VBB 最大值为30-32V……  


谢谢、此致
Federico Battaglin