This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:实际驱动电流精度

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510140/tps92515hv-practical-drive-current-accuracy

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515LM3406

工具/软件:

首次使用 TPS92515 (HV)时、我可以确定提供的电流取决于电感器纹波电流、然后取决于电感、在大多数情况下、电感容差为+/-20%。

如果我要设计一个容差为20%的82uH 电感器、那么预计应该会有66uH 到98uH 之间的值。

在我的48V -> 17V、217KHz、1A 设计中、我可以预计出现以下电感器纹波。98uH = 49%、66uH = 73%。

当 I target 82uH = 1.0A 时、在98uH 时得到1.05A、在66uH 时得到0.93A

是否缺少任何技巧来获得更严格控制的驱动电流?  我想用较小的电感器以更快的速度运行转换器会有所帮助、但我尝试在我的设计中提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    如果纹波较低、则由于电感器容差、平均值百分比误差会降低。  另一种选择是使用不同的恒流稳压器来实现闭环、从而消除由电感容差导致的误差。  输入电压范围是多少?  您的负载是多少(LED 的数量、LED 的 Vf 以及是否有一系列 LED 的数量)?  您正在进行 PWM 调光或并联 FET 调光、如果是、什么是调光频率?占空比范围是多少?   您是否具有所需的开关频率?  尺寸或效率是优先考虑因素吗?   

    - Fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 输入电压为46V 至50V、我们还实现了16位 PWM 调光(1.4KHz)和分流调光、一个 BOM 上的 LED 负载为32V-38V、另一个 BOM 上的 LED 负载为12V 至18V。 ID 大约为200kHz 至300kHz、虽然这不是硬性规定、但空间和热性能受到限制、因此需要取得适当的平衡。  有关器件的任何建议都很好、我们已经在多种产品中很好地使用了 LM3406、但我们还想控制电流、从而切换到  TPS92515。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您是否有机会了解 TPS92682? 它具有两个通道、可配置为两个单独的输出。 它还具有闭环峰值电流模式调节功能、可为您提供比 TPS92515更高的精度。

    或者、您可以使用两个单独的 TPS92691 器件来实现您的预期应用。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思 是、我们使用相同的设计来驱动几个不同的 LED、因此我们预计驱动器有两个 BOM/SKU/组件型号、适用于不同的电流/电压输出选项:在32-38V 下为0.5A、在12-18V 下为1.0A。

    这也希望实现集成式 FET 解决方案。

    了解 TPS92682、 因为我们还需要双通道解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将了解 TPS92682 、因为我们还需要双通道解决方案。

    如果您正在寻找具有集成 FET 且具有类似输出要求的双通道 IC 、TPS92519 是一款竞争对手、因为它可以处理输入电压范围和高达2A 的持续输出电流

    希望还能提供集成式 FET 解决方案。

    遗憾的是、我们产品系列中的大多数 IC 都没有集成 FET。 TPS92515和 LM3406是单通道单片降压转换器的唯一选项。

    如果我们可以为您提供进一步帮助、请告知我们、我们很乐意查看您的设计并在需要时提供帮助进行调试。 如果保密是一个问题、我们可以安排签订保密协议、并且我们可以设置会议或通过电子邮件进行交谈。 您可以随时与我们联系。

    d-louis@ti.com
    Francis.Houde@ti.com

    此致、
    Daniel