请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 工具/软件:
尊敬的所有人:
对于新产品的新设计(供电电压为28V)、市场寿命为15-20年、我正在评估使用 TPS2H000芯片、但第一个修订版是2015年...
我必须知道这颗芯片何时可以处于逐步淘汰状态、或者何时会因逐步淘汰而增加价格。
我需要做这个问题,因为产品将通过第三部分研究所的认证,认证过程是非常广阔的,它不可能在仅仅一年后才进行新的硬件修订..
感谢您的信息!
此致
Federico Battaglin