This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF02:如果灌电流超过数据表中的限值、会发生什么情况?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: REF02, REF50, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510714/ref02-what-happens-if-the-sink-current-exceeds-the-datasheet-limit

器件型号:REF02
主题中讨论的其他器件: REF50REF50E

工具/软件:

如果流入输出引脚的电流较高、REF02的输出会发生什么情况?

例如、如果在输出引脚和30V 电源之间连接了10k 电阻器。 这可能需要 REF02来灌入2.5mA、但数据表指出典型灌入负载电流为0.5mA、但这未列为"绝对最大值"。 在这种情况下、输出会做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我认为这是您在数据表中提到的部分:

    我会理解这一点、因为数据表报告称、对于 REF02、每个器件将能够灌入至少达0.3 mA 的电流、但某些器件可以灌入高达0.5 mA 的电流。 同样、 数据表报告称、对于 REF02、每个器件将能够提供至少高达 10 mA 的拉    电流、但某些器件可提供高达21 mA 的拉电流。

    因此、如果您想灌入2.5 mA 电流、我推荐使用 REF50或 REF50E 系列中的以下器件之一:

    REF5050AIDR (引脚对引脚):可拉取和灌入高达10mA 的电流。 温度漂移、初始精度、静态电流和长期稳定性也优于 REF02。

    REF5050EIDR (引脚对引脚):能够拉取和灌入高达10mA 的电流。 也在 REF02的所有其他规格下进行了改进。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议、但我想了解实际会发生什么。 这不是我*希望*使用的功能,它是(瞬态)错误状态的结果,我的电路在特定情况下可能会遇到。 我只想知道芯片在这种错误状态下的行为方式。

    我认为这样做可能会损坏芯片、或者输出电压随着灌入引脚的电流的增加而上升到5V 设定点以上? (作为参考、在上述情况下、REF02将由我提到的相同30V 电源供电)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    明白了、感谢您的澄清。 除了数据表中报告的拉电流和灌电流、我们无法保证 REF02将正常运行或器件不会损坏。 因此、我建议使用我上面建议使用的器件之一、这些器件可用于与 REF02相同的 PCB 封装、因为它们具有引脚对引脚兼容性。 如果由30V 电源供电、REF5050EIDR 是理想选择。

    谢谢、

    杰克逊