This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:低次级电流隔离式 MOSFET 栅极驱动器(UCC21550、...)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510417/ucc21550-low-secondary-current-isolated-mosfet-gate-drivers-ucc21550

器件型号:UCC21550
Thread 中讨论的其他器件: UCC21551

工具/软件:

尊敬的所有人:

我必须开发一款最大600Vrms @ 400Hz 的交流高压函数发生器、即1700Vpp 正弦、具有3Mohm 负载(0.2mA 有效值)。

我已经有一个高达2kV 和最大电压的可编程直流电压源 2mA。

我认为最好的方法是使用 MOSFET 推挽级生成输出信号、并使用 CPU 生成 PWM 信号来生成正弦波。

 我正在寻找具有以下特性的隔离式双通道 MOSFET 栅极驱动器:

  • 1700V 通道间隔离
  • 最大值 1mA IVDD 次级电流(SUPPLY)、负载电流有一些裕度。
  • 100kHz PWM

 我在看驱动器,如 UCC21550, 21551, 21540…等 但它们都需要 VDD 上的3mA、这会使我的 HV 直流发电机过载。

 遗憾的是、TI 网站上没有静态电流和通道间隔离的参数筛选器、这使得研究变得困难。

你有什么适合的吗?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Marc:

    您描述的是 D 类输出。 您将需要一个电感器将 PWM 转换为模拟电流。 在2000V 和400Hz 下、您将需要大电感和高开关频率。  

    UCC21551听起来是实现这一想法的良好开端。 其额定工作电压为2121Vdc:

    它不需要3mA 的 VDD 静态电流;使用15V 电源时、Iq 更接近1.2mA。 2.7mA 仅在以500kHz 的开关频率运行时使用、而这不是来自高电压! 这是15V 电源电流、您将需要15V 隔离式电源或自举电容器来为栅极驱动器供电。  

    如果输出可以悬空、则可以使用 H 桥将所需的开关电压降低1/2 (请参阅下面的示例)。

     

    您可以将其与1:10变压器耦合、以进一步降低所需的开关电压。 高压下的开关损耗将更高、并且在低电压下快速开关并让变压器提升振幅会更加高效。 如果以可观的频率进行开关、开关本身的寄生电容可能会超过2mA 预算。  

    我们有可能高达200V 电压的压电式驱动器: https://www.ti.com/motor-drivers/actuator-drivers/piezo-drivers/products.html 

    此致、

    Sean