This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:60W UCC28780 + LMG2610 + UCC24612反激式适配器的变压器设计帮助

Guru**** 2382240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28780, LMG2610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510451/ucc28780-transformer-design-help-for-60w-ucc28780-lmg2610-ucc24612-flyback-adapter

部件号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC24612LMG2610

工具/软件:

主题:使用 UCC28780、UCC24612和 LMG2610的60W 适配器变压器设计指南

消息:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在设计一款60W 隔离式交流/直流转换器、其规格如下:

-输入电压: 85–265V 交流, 60Hz (单相宽范围)

-输出电压/电流:12V,5A(60W)

-初级侧控制器: UCC28780

-同步整流器控制器: UCC24612

-集成 GaN 驱动器 IC:LMG2610

对于变压器设计、我计划使用:

-核心: EFD25/13/9 (3F36材料)

- Bobbin: CSH-EFD25-1S-10P-TZ

我非常感谢你对以下几点的指导:

1.如何确定此配置的初级绕组、辅助绕组和次级绕组的最佳匝数比(NP:NS:NA)?

2.您能否提供指导或建议、根据 UCC28780设计注意事项(Dmax、ZVS 等)来选择每个绕组的确切匝数?

3.您会推荐每种绕组采用哪种线规(AWG)或绕组技术,以满足此功率等级下的电流密度、趋肤效应和散热注意事项?

4.是否有任何特定布局或变压器设计技巧可用于在此拓扑中充分提高效率并确保 LMG2610和 UCC24612正常运行?

这是我们的原理图。 请将用作参考。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用我们的在线计算器设计变压器电气规格。

    遗憾的是、变压器设计超出了本论坛的讨论范围。 请参阅在线资源。

    谢谢、

    Ning