This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:输入电流公式或示例不正确。

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510587/lmzm23600-input-current-formula-or-example-incorrect

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

在阅读数据表时、我注意到9.4.2中的示例与使用提供的值时公式4的结果不匹配。
当 Vin=12V、Vout=5V、Iout=0.5A 且 η=0.85时、结果为 (5 * 0.5)/(12 * 0.85)= 0.245、相当于所述0.49的0.5倍。 我在示例中遗漏了什么内容还是这是一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    您的数学运算是正确的、请相信本例中有一个拼写错误、感谢您捕捉它。

    谢谢、

    Dino