This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:将上拉电阻器连接到 PG 输出端

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510721/tps7a91-pull-up-resistor-to-pg-output

器件型号:TPS7A91

工具/软件:

您好团队:

如果我们在向 LDO 供电之前对连接到 PG 输出引脚的上拉电阻器供电、这是否会导致任何可靠性问题?

谢谢您、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    只要不违反7V 的绝对最大额定值、就不会出现问题。 只需注意、PG 引脚将为高阻抗、因此、如果您依靠 PG 信号进行电源时序控制、在器件通电之前、通过查看 PG 信号、看起来输出处于稳压状态。  

    此致、

    Nick