This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:为超级电容器充电并将电压限制为3、6V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM334, TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509861/lm334-charging-supercap-and-limiting-voltage-to-3-6v

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: TLA431

工具/软件:

大家好:

我正在为超级电容器(HLC)建造一个 Gang 充电器站。 该电流使用 LM334限制为5mA。

我必须将最终充电电压限制为3、6V。 使用钳位齐纳二极管并不是完美的解决方案、因为它已经开始将电流灌入3、6V 以下->会减慢充电速度。

任何单个元件都可用于将电压钳制在3、6V、但击穿斜率更陡?

谢谢、

Bálint μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bálint、

    感谢您的提问!

    我不确定我是否正确理解了您的问题。  

    我的理解是您在寻找3.6V 电压基准。 LM334的5mA 限制是否与3.6V 具有相同的电源轨?

    此外、LM334电路原理图是否与以下示例类似?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、您理解正确。 LM334适用于以下应用、这是一种简单电流源。

    基准分流器是一种很好且简单的解决方案。 但到目前为止、我没有找到一个固定电压为3、6V 的解决方案。 最好使用单个元件来解决该问题。 (需要返修已生产的模块)

    谢谢、

    Bálint μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bálint、

    感谢您的澄清!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有3.6V 并联电压基准、但我们确实有可调节分流器、例如 TLA431、它可以使用几个额外的电阻器进行配置。 这是否适合您的应用?

    https://www.ti.com/product/TLA431

    此致、

    Andrew Li