This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509581/bq25306-bq25306

部件号:BQ25306

工具/软件:

你好朋友!!! 我不太理解 EN 和 POL 引脚的功能。  我想让这2个引脚保持固定、以便在连接电源时开始充电... 我将它们放在哪里? 至接地或 Vcc?

太棒了!!

Aldo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aldo:

    例如、 当 POL 引脚接地时、EN 引脚拉高时、会启用器件、而 EN 引脚拉低或悬空时、会禁用器件。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨宁!!! 非常感谢! 祝你度过美好的一天!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题...   无论我将这些引脚接地还是接地、它们是直接连接、还是之间有电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldo:

    请遵循 d/s

    谢谢、

    Ning。