This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:芯片的应用问题

Guru**** 2537990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510142/bq25505-the-application-issues-of-chips

部件号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570

工具/软件:

我们正在为大型海运集装箱客户设计 Ibox。  该产品由太阳能光伏面板和镍金属氢化物可充电电池供电、还需要具有用于紧急情况的外部充电端口。  目前、我们使用的充电 PMIC 芯片的输入电压介于2.7V 和6.5V 之间、器件在5.5V 时的待机电流为75uA。  它需要在弱光条件下(当光伏面板输出功率为1mW 时)保持充电。  查看 BQ25505和 BQ25570数据表后、我们想知道哪一个更合适。  如果有其他合适的选择、也请推荐。  此外、是否有可推荐用于此类应用的任何其他类型的芯片或整体解决方案?

您可以推荐此 Ibox 的整体解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要更多信息。 蓄电池的充电电压是多少? 太阳能电池的开路电压是多少? 太阳能电池的 MPP 是多少? 请注意、这是升压充电器、Vstor 需要高于输入。

    此致、

    Mike Emanuel