This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 BQ20Z45DBTR

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508791/bq40z50-about-bq20z45dbtr

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: bq20z45-R1bq20z45

工具/软件:

您好、

由于 BQ20Z45DBTR-R1已达到 EOL、因此我正在考虑使用 BQ20Z45DBTR 作为替代产品。

您能否与我分享以下信息?

・BQ20Z45DBTR 数据表

・BQ20Z45DBTR 固件

・BQ20Z45DBTR 与 BQ20Z45DBTR-R1比较图

我知道 BQ20Z45DBTR 是 NRND。

但是、我想了解有关 BQ20Z45DBTR 的信息、因为我不承担使用 BQ40Z50或电路板版本替换它的成本。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    bq20z45-R1未进入 EOL 状态、但它仍处于激活状态、您可以继续通过直接 PO 购买到 TI 或通过 Arrow 购买。

    谢谢、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn-san:

    感谢您的答复。

    我找不到 bq20z45-R1的产品页面、因此请告诉我这个产品页面。

    此外、您说它还没有 EOL、但它将持续多久?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    此设备处于活动受限状态、这意味着它不再具有 Web 存在。  

    至于 EOL、我们将继续遵循 此处所述的 TI 寿命政策。  

    谢谢、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn-san:

    我知道有限制。

    我还想确认以下信息。 你能把它提供给我吗?

    ・BQ20Z45DBTR 数据表

    ・BQ20Z45DBTR 固件

    ・BQ20Z45DBTR 与 BQ20Z45DBTR-R1比较图

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    bq20z45为 NRND。 请继续使用 bq20z45-R1。

    谢谢、

    Shawn