This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:目前我正在研究宽范围输入降压转换器。 输入电压(输入来自电池)为14.4Vdc 至154Vdc、输出电压为12Vdc、输出电流为500mA。 我是否可以将 UCC28C56H-Q1用于此应用?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H-Q1, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510580/ucc28c56h-q1-currently-i-am-working-on-wide-range-input-buck-converter-input-voltage-input-is-from-battery-is-14-4vdc-to-154vdc-o-p-voltage-is-12vdc-o-p-current-is-500ma-can-i-use-ucc28c56h-q1-for-this-application

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题: UCC28C53中讨论的其他器件

工具/软件:

目前、我正在从事宽范围输入降压转换器方面的工作。 输入电压(输入来自电池)为14.4Vdc 至154Vdc、输出电压为12Vdc、输出电流为500mA。 我是否可以将 UCC28C56H-Q1用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件需要大约18V 才能启动、以便14.4V 无法启动该器件。

    应使用 UCC28C53。

    此器件需要一个高侧驱动器来进行降压。