This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730EVM-552:UCC28730

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730EVM-552, PMP22288, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509955/ucc28730evm-552-ucc28730

器件型号:UCC28730EVM-552
主题中讨论的其他器件: PMP22288UCC28730

工具/软件:

我们将开发基于  UCC28730EVM-552 10W 的交流/直流适配器模块

不过、UCC28730EVM-552是一种直流输出为5V2A 的10W 模块。
如果我们需要将直流输出增加到15V、有没有关于电路设计的应用手册?  
对于直流电流、1A 左右就足以满足我们的应用需求。

我们也可以通过更改变压器来在 EVM 中采用相同的设计吗?
如果是、是否有任何变压器推荐用于我们的15V 直流输出应用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WF:

    您可以使用 Excel 计算器 更改输出电压并更新变压器。 我们提供了参考设计 PMP22288、 可帮助您快速入门。  

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会看一下。

    一个简短问题是、我是否可以使用 PMP22288中的变压器 P302264-A1-02在最大电流为0.5A 的情况下实现仅15VDC 输出?

    因为我们想使用市场上现有的变压器、而不是根据电子表格中的变压器参数创建新的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WF:

    UCC28730是初级侧稳压控制器、因此必须调整匝数比以适应不同的输出电压。 如果您将 VOUT 设置为电压的3倍、则 VAUX 电压也会增加3倍、因此您必须钳制电压、这样就会丢失调节所需的信息。  

    很遗憾、您不能将专为5V 设计的同一变压器用于15V 设计、

    希望这能回答您的问题。