This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600 MISO 无响应

Guru**** 2478815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509287/bq79600-q1-bq79600-miso-no-response

器件型号:BQ79600-Q1

工具/软件:

我们目前正在使用 STM32 + BQ79600 + BQ79612开发 BMS 相关产品。
我们已成功使用 GPIO 唤醒 BQ79600、并已测量出 DVDD 的1.8V 输出。 我们会遇到一些问题:

SPI 配置:

  • 速度:3.125MBits/s

  • CPOL =低电平

  • CPHA = 1边沿

问题:

  1. 唤醒后、MISO 不给出响应、无法读取任何寄存器。

  2. 在获得自动寻址的 EVM 示例代码后、我们仍然无法成功读取寄存器。

  3. 唤醒 BQ79600后大约2-3分钟、DVDD 关闭。 在此期间、我们尚未发送任何命令或控件。 我们不确定这是否为预期行为。

  4. 当 CS 为低电平时、SPI RDY 也为低电平、我们不确定是否会出现这种情况。

我们想问以下问题:

  1. 唤醒后、是否有办法确认 SPI 通信是否正确建立?

  2. 这是第一个 PCB 版本、此时 BQ79612可能存在其他问题、因此我们想首先确认 MCU 和 BQ79600之间的通信是否正常。 我们能够在 BQ79600上正确测量 SCK/MOSI/SPI RDY/CS。

我们希望尽快收到答复。 感谢您的协助、TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都可以提供帮助? 谢谢