This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21737-Q1:关于 APWM 的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509786/ucc21737-q1-question-about-apwm

器件型号:UCC21737-Q1

工具/软件:

您好、专家  

我在数据表中看到了以下词语。  

客户想知道是否将 APWM 连接到 GND。 有什么影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    APWM 信号具有连续的400kHz 信号、因此将其连接到地、基本上会从引脚中拉出最大电流并浪费电力。 如果未使用、建议将其保持悬空状态。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Sasi  

    谢谢