This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:提高轻负载条件下升压转换器的稳定性--尝试编号2.

Guru**** 2479435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509731/tps65640-improving-stability-of-boost-convertors-under-light-load----attempt-number-2

器件型号:TPS65640

工具/软件:

几个月前,我问:

我们已经使用 TPS65640设计了 PCBA。 大多数情况下、该设计(电感器、补偿网络)符合应用信息图。

在轻负载条件下、轻负载时、主 AVDD 电源轨在较高电压(>6V)下会变得不稳定。  

数据表中讨论了如何更改补偿网络、但几乎没有可帮助指导进行调整的信息。 您是否有任何可以提供帮助的电子表格、计算器或任何其他信息

老线程在这里,但在等待专家返回办公室时被锁定。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477707/tps65640-improving-stability-of-boost-convertors-under-light-load?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A232266# 

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的专家正在接受测试,她/他将尽快重播。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很遗憾听到这个消息、该设备太旧了、我没有找到这些材料。  

    您会将 SW 的不稳定波形、AVDD 的输出电压发送给我进行检查。 还需要原理图、请将其发送到我的电子邮件:

    Colin-chen@ti.com

    谢谢、

    Colin