This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:EN 迟滞功能2

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505888/lm5148-en-hysteresis-function-2

器件型号:LM5148

工具/软件:

您好、

这是下述主题的延续。

LM5148:EN 迟滞功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我尝试使用 LM5149-EVM 更改 EN 电阻梯的电阻值、并获得了附加结果。

从这些结果可以推断出、将 EN 电压设置为低电平可能会导致意外波动。

您说过、您自己的 EVM 不会发生意外波动、但您是否更改了电阻梯的电阻值?

请试一试。

e2e.ti.com/.../lm5148_5F00_en_5F00_hysteresis_5F00_function2.pdf

请注意、此测量数据是在48Vin 下获得的。

如果您在不同的电压下进行检查、则最有可能出现症状的电阻值可能不同。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您提供的链接不包含原理图、请向我提供原理图。   谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在与 Taru Kapoor 讨论这一问题、电路图和电路板数据已通过私人消息发送。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:  

    我在 EVM 上检查了 Renb 和 Rent 的电阻值较高。 (499k Ω 和105k Ω)。 我没有在 EN 引脚上观察到任何明显的开关噪声。  

    绿色迹线表示输出电压(输出电压设置为11.5V)、黄色表示使能信号。  

    输入电压为48V 时的空载条件。  

    放大使能:

    启动:

    我猜测这要么与 EN 信号的测量技术有关、要么是电路板的布局有关。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否查看过 pdf 文件(lm5148_en_hysteresis_function2.pdf)?

    在499kohm 和105k Ω 时、我的环境中不会出现意外波动。

    在我的环境中、除非 EN 电压较低、否则不会出现症状。

    如果 Rent=499千欧、请尝试 Renb=15至16K 欧。

    您能否​​在回复之前尝试其他各种电阻值组合?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    进展如何? 您是否能够重现症状?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了499k Ω 和22.1K Ω(这是我目前在实验室中使用的最接近15k Ω 的值)-我没有看到 EVM 的 EN 引脚上反映了任何开关噪声(无论是在启动时还是稳态期间)。  

    这是在空载和~50V 输入电压下捕获的。  

    [引述 userid="407577" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505888/lm5148-en-hysteresis-function-2/5789293 #5789293"]

    在我的环境中、除非 EN 电压较低、否则不会出现症状。

    [/报价]

    我不确定您的意思-如果 EN 电压较低、器件将无法导通。  

    如果您认为使能电压的"半径"较低、那么我也看不到 EN 引脚上出现任何开关伪影。 请检查您的测量设置-这似乎是最有可能的根本原因、因为我无法在 EVM 上重新创建您看到的问题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您测量的波形在大约400kHz 时似乎在脉动。

    我希望您在 PFM 设置中进行测量、但您是否在 FCCM 工作模式下进行测量?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -如果 EN 电压低-

    该"低电平"并不表示为0V。

    e2e.ti.com/.../lm5148_5F00_en_5F00_hysteresis_5F00_function3.pdf
    如随附的文档所示、在我的电路板上、当 EN 端子电压较小时、就会出现症状、但当 EN 端子电压超过3V 时、就不会出现症状。