主题中讨论的其他器件: BQ25756
工具/软件:
您好:
我们正在尝试使用 BQ25750充电器通过定制电路板为电动自行车电池充电。
我们已经使用各种 LiPo 电池节数组合测试了该电路板、并且它可以正常运行。
当我们尝试为电动自行车电池组充电时、就会出现这个问题。 特定电池包是 RPH0002、这是一个54.6V 电池包。
BQ25750的输入电压为24V 且电流足够大。
问题在于充电器未启动。 该电池包内部具有 BMS、不同的充电端口、并且在这些引脚上具有零伏。
我们已禁用预充电和终止周期、但仍然没有。 当反馈电阻器上的电压为0V 时、BQ25750似乎未启动。
芯片的所有状态寄存器都清零。 请检查所附的屏幕截图。
我们使用自己的充电器测试了电池组、并正确充电。
有人知道如何保存此设计吗?
谢谢你。