This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:开关时可闻噪声

Guru**** 2479875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507367/bq25710-switching-with-audible-noise

器件型号:BQ25710

工具/软件:

您好的团队、

您可以帮助检查下面的波形吗? 我们可以在开关时听到噪声。

输入电压12V

VSYS 9V

3S 电池

噪声波形

正常波形

此外、我们还可以在 SW1中找到双脉冲。

我们已经尝试调整 COMP1、结果仍然相同。 存在可闻噪声。

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    电路板看起来有一些问题、电流尖峰比另一个电路板高得多。 它会拉低 Vin、导致效率低下和可闻噪声。  

    请尝试 ABA 交换、查看新的 IC 是否解决了问题。 否则、需要更换电路板。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我使用普通板、但当 VSYS 带负载时存在不稳定性问题。 您可以帮助检查波形吗?

    以及如何知道 BQ25710内部降压/升压器是稳定的? 谢谢你。

    负载:2.5A

    负载:0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mimi、

    我看到脉冲模式是常规的、但 VIN 和 ICHG 上存在低频变化。 它通常表示输入电容不足。 尝试在输入端添加22uF 或33uF 铝电容器  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    在降压模式下添加输入电容后得到改善。 谢谢你。

    此外、我连接电池、 在充电期间、当 VSYS 电压接近 VIN 电压时、BQ25710将进入升压模式、但 SW2的开关频率不是固定的。  这似乎会影响电流、 如下面的波形所示。

    这是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常现象。 它将无缝转换到降压/升压模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    以下是不同充电电流设置(2A/2.5A/4A)的波形。

    为什么2A 时的变化比其他电流大? 是否可以提高电流的稳定性? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用以下补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    还有另一种现象需要提出来。

    VSYS 具有0.1A 轻负载时。  SW1具有双脉冲。 您能帮助检查波形吗? 能否解决这个问题?

    以下是 SW1和 SW2的波形。

     

    以下是 SW1和 HIDRV1以及 LODRV1的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    这是典型的 PFM 波形。 当负载增加时、它转换为 PWM 工作模式。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    在轻负载条件下会产生可闻噪声、电流将变得非常不稳定。