This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:负向降压转换器(-5V 至-2.8V)

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506493/lm5001-negative-to-negative-buck-converter--5v-to--2-8v

器件型号:LM5001

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找负降压解决方案。

在相关主题中、我知道可以使用 LM5001。

您能回答以下问题吗?

——

(1)请您告诉我新产品有哪些功能。

(2)是否可以用于-5V 至-2.8V?

(3)您能提供负降压转换器设计的文档吗?

 我无法获取相关线程中附加的 pdf 文件。

此外、您能否分享任何其他参考文档?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shinichi、  

    该器件的负责工程师不在办公室。 请期待下周开始的回复。  

    最好的应届毕业生

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    很抱歉耽误长时间、感谢您已经查看其他 e2e 主题来寻找答案。

    LM5001是异步升压转换器。 这应该适用于此应用、但还有一些规格相似的新型转换器、这些转换器总体上更现代。 该领域中的最新器件是 LM5158

    2.是的,您应该能够将此设备用于您指定的参数。
    我自己很少有构建此类设计的经验、但我可以参考几个文档、这些文档应该提供有关如何实现电路的足够信息。

    3.您可能在另一个 e2e 主题中找到的文档应该是以下文档:
    e2e.ti.com/.../The-Parallel-Universe-of-Negative-Input-Voltages-_2800_1_2900_.pdf

    另一个有用的文档 可在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/an/slvaf68/slvaf68.pdf

    如果您对此设计还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    在负到负的情况下、反馈电路需要进行电平转换。

    这似乎是一个瓶颈。

    我也会要求客户考虑反相类型。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、您对电平转换器的看法是正确的。
    如果有任何其他客户问题、请随时回来与我联系。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    如果客户有其他问题、我会向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi