This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:充电器解决方案

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25180, BQ25150, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509856/bq25180-charger-solution

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25150、BQ25620、 BQ25120A

工具/软件:

您好、

我正在寻找一些线性充电器解决方案。 我发现了 BQ25180、但其终止和预充电设置因 ICHG 比率而异、但缺乏灵活性。

我希望通过 I2C 实现更精确的调整。

类型:带电源路径功能的线性充电器

需要使用运输模式(电池和系统之间断开电池 FET)和唤醒引脚

电池电压设置: 4.5V (最大值

输入电压:4.75V 至5.25V

充电器电流:0.5A-1A

终止电流:10mA 阶跃

预充电电流:10mA 步骤

电源正常功能

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25150非常符合您的要求:

    • 具有电源路径的线性充电器
    • 支持高达500mA 的充电电流
    • 以1.25mA 或2.5mA 阶跃的可编程预充电电流
    • 以 ICHRG 的百分比表示的可编程 ITERM (1%、2%、4%、8%、16%)
    • 可编程电池调节电压
    • 运输模式、通过/MR 引脚唤醒充电器
    • 开漏电源正常状态指示输出(/LED PG 引脚)

    如果您打开开关充电器、BQ25620支持:

    • 以10mA 阶跃对 ITERM 进行编程
    • 以20mA 阶跃进行可编程的预充电
    • 运输模式、由/QON 引脚唤醒
    • 用于指示电源正常的 PG 引脚

    BQ25120A 是另一个具有集成 LDO 和降压转换器的线性充电器。 它支持:

    • 以500uA 或1mA 阶跃进行可编程 ITERM 和预充电
    • 运输模式、由/MR 引脚唤醒
    • /MCU PG 引脚

    为了更好地理解用例、是否需要对预充电和终止电流进行精细控制?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    明白了、谢谢。

    Jeff