This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:直流/直流电源模块新产品路线图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509857/tpsm8d6c24-dc-dc-power-modules-new-product-roadmap

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPS40400

工具/软件:

尊敬的团队:

直流/直流电源模块新产品路线图? (max) 24V 或48V 和  Iout (max)需要70A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们现有的模块中没有 PMBus 功能在48VIN 下高达70A 的模块。 为24V 重新分配至合适的团队。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    我们拥有的最高输入电压是具有 PMBus POL 的18V。  我们没有任何24V PMBus。  我们有一个20Vin 最大控制器。

    TPS40400的 PMBus 最高

    谢谢、

    Savith