This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:VDD 为20V 时的电流消耗

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509748/tpsi2140-q1-current-consumption-when-vdd-is-20v

器件型号:TPSI2140-Q1

工具/软件:

您好:

在数据表中、提到了 VDD 引脚在5V 时的电流消耗。

当 VDD 为20V 时、电流消耗是多少?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas、

    感谢您联系我们团队的 E2E。

    VDD 引脚 处的电流消耗 20V 将具有 典型值和最大额定值相同 相同 5V 时:

    谢谢你。

    此致、

    Hussain