This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:TPS1HTC30-Q1热关断阈值

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509068/tps1htc30-q1-tps1htc30-q1-thermal-shutdown-threshold

器件型号:TPS1HTC30-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想使用 TPS1HTC30-Q1作为高侧开关。 我的电流消耗是0.6A . 该高侧开关的 RDS ON 为30m Ω。 我的总功率损耗非常小、约 为0.009W。

www.ti.com/.../TPS1HTC30-Q1  

我要使用此 IC 的环境温度是60°C (环境温度)-64°C。 IC 具有内置热关断功能。 该 IC 的工作范围为-40°C 至125°C、但相对热关断阈值为60°C。 我在这里有一个疑问。 这是否意味着只要环境温度在60°C 范围内。 到65°C、IC 将进入热关断模式。 请告诉我这种解释是否正确。

谢谢、此致

北方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudesh:

    否、 上图中突出显示的区域所说的是、如果 FET 的温度与控制器相比上升得非常快、这意味着差异大于60°C、则器件将进入相对热关断状态。 FET 和控制器的温度差异必须是 60°C、而不是器件本身。  

    请告诉我这是否合理。

    此致、

    Rishika Patel