This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:使用 BQ76972时的均衡电流为1A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509108/bq76972-1-amp-balancing-current-with-bq76972

器件型号:BQ76972

工具/软件:

大家好、我计划使用 BQ76972 IC 来满足1A 的均衡电流要求。 我计划使用具有工作区域(无平衡电阻器)的外部晶体管来指定冷却附件。 在进行均衡时、所有功率将在安装在散热器上的高功率外部晶体管中耗散。 如果我的方法中有任何设计实现、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:任何人都可以回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:  

    对延迟表示歉意、线程数量异常、团队目前非常超载、因此响应时间比平常要长。  

    请参阅电芯均衡应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf

    本节将介绍使用外部 FET 实现电芯均衡的注意事项、并提供使用 BQ769x2监控器的一些示例。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗