This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关断模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501682/bq27z746-shutdown-mode

器件型号:BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们 在智能手持式温度计中使用 BQ27Z746。 我们已经使用正确的配置、学习周期、化合物 ID 等校准了此器件

最近我们观察到、  在不使用该器件时、电量监测计禁用了其 CHG 和 DSG FET、这意味着 MCU 关闭、但充电器 IC 和稳压器开启、并且通过电量监测计从电池提供的电流非常小、约为10-15uA。 当此低功耗模式持续2.5天或更长时间时、会观察到这种情况。 在此状态下、电池无法充电或放电。

但是、当电量监测计进行下电上电时、电量监测计会启用其 CHG 和 DSG FET。

为什么燃油表显示此行为、我们是否缺少一些配置?  这一观察结果是否正常、以及如何解决这一问题。

任何建议都会有所帮助

谢谢、

Sobin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sobin、

    这些特性在 SHUTDOWN 模式期间处于打开状态、该事件是为了省电。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认值 为  

    和  

    为什么 Power Config 在技术参考手册中有两个不同的默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在上面的原理图中、我们有 ENAB 的 DNP 永久下拉电阻。 我们已将自动关断  时间设置为2分钟。3分钟后、FET CHG 和 DSG 都已进入关断状态、但电量监测计从电池提供约150uA 和75uA 的电流并进行切换。 将 ENAB 拉至 GND、但未启用 CHG 和 DSG FET。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

     您能在这个问题上帮助我们吗?

    我们实际上正在使用 TI 电量监测计和 TI Li-PO 电池充电器、并计划投入生产。 但我们无法解决这个电量监测计问题。  

    在 TI 论坛中搜索后发现、TI 未提供有关如何将电量监测计从关断模式置于正常模式的确切解决方案。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330370/bq27z746-shutdown-mode-questions

    很多问题都没有得到 TI 的解答。

    1-当电池组端子>VStartup 时、电量计从 SHUTDOWN 模式唤醒-这是什么 Vstartup? 为什么没有与  Vstartup 相关的答案,而不知道如何解决这个问题?. VStartup 的价值是什么。  

    2-TI 说、当 ENAB 拉至低电平时、该电量监测计从关断状态唤醒、这没有发生?  

    3-基于时间的电池关断电流从190uA 切换至70uA 这种行为的原因是什么?  

    4-在论坛中、它提到如果 ENAB 被永久拉低、电量监测计不会进入关断 状态、但 CHG 和 DSG FET 被关断、它还说、当激活关断模式时、无法访问 I2C、我们可以通过将其连接到 BQ Studio 来访问电量监测计数据寄存器、因此它实际上是否处于关断模式。

    请就该问题为我们提供支持、我们仍无法将设备发送给我们的客户、因为此问题未解决。

    谢谢、

    Sobin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sobin、

    很抱歉延迟回复、我收到了您的问题、将在本周某个时间或下周初与团队合作获得回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sobin、  

    该电量监测计的 Vstartup 典型值为2.0V。 本质上、该要求意味着如果存在充电器、则电量监测计将从 SHUTDOWN 模式唤醒。  

    如何测量监测计 IQ? 若要获得电量计 IQ、您只能通过 VDD 和 VSS 为电量计供电、然后必须取至少30秒周期内消耗的平均电流。 我已经使用 EVM 测试了该测量仪表在关断模式下的 IQ、并测得的平均 IQ 与我们在器件数据表的关断模式下规格的典型值一致。  

    如果您可以与电量监测计通信、则它未处于 SHUTDOWN 模式。 您也是正确的。如果 ENAB 被永久拉至低电平、则电量监测计无法进入 SHUTDOWN 模式。 我建议参考器件技术参考手册中列出的关断模式的进入和退出条件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    感谢您的答复。

    响应中的结论是 此电量监测计的 Vstartup 典型值为2.0V。 但是、即使我们连接充电器/将 Enab 拉至低电平、该电量监测计也不会进入正常模式。 如果该器件在 自动关断时间后禁用 CHG 和 DSG FET、它处于什么模式? 移除并重新插入电池后、它将启用其 CHG 和 DSG FET。

     请参阅技术参考手册

    我们正在执行此操作、但中没有退出未知模式测量仪表、但在 MAX 时流经 FG 的电流为190uA。

    您说我们无法使用 I2C 访问电量计、因此请确认它将自动与 BQSTUDIO 断开连接?

    我们使用串联电流表测量 IQ 超过1分钟。 最小电流不小于70uA、我们对此 持肯定态度、因为即使没有负载、电池电压在充满电后的几周内也会下降至零。

    TI 是否有任何检查清单或供用户使用不同的电池来配置测量仪表、例如、如果默认容量为3000mA、当我们将其更改为1000mA 时、需要更改的所有参数都是什么。

    请就此提供支持、并在之前提出疑问。

    添加到上述查询中、有疑问。 我 一直使用带有内部 BMS 的电池、这会影响电量监测计。 或者、此电量计与电池(Li-Po)一起使用、不带任何 BMS?  

    谢谢、

    Sobin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sobin、

    我们目前正在审查该问题、并将在可能的情况下予以答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sobin、

    ut 即使我们连接充电器/将 Enab 拉低、该电量计也不会进入正常模式

    这取决于您推入的电流大小以及您设置正常模式参数的方式、我建议您查看退出条件参数  

    如果器件在 自动关断时间后禁用 CHG 和 DSG FET、它处于什么模式? 移除电池并重新插入电池后、它将启用其 CHG 和 DSG FET。

    当电流在检测电阻上移动时、FET 将启用/闭合

    您说我们无法使用 I2C 访问电量计、因此请确认它将自动与 BQSTUDIO 断开连接?

    -如果你使用的是 BqStudio ,这意味着有通信正在进行,意味着它不会进入关闭模式,因为条件不是意味着。 您始终可以使用 I2C 访问电量监测计、但这会导致出现退出关断/睡眠/运输等状态的条件  

    TI 是否有任何检查清单或其他信息供用户使用不同的电池配置其电量计、例如、如果默认容量为3000mA、当我们将其更改为1000mA 时、要更改哪些参数。

    -请参考 EVM 和数据表。

    EVM:https://www.ti.com/lit/ug/sluuch4a/sluuch4a.pdf?ts = 1746564811184&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27Z746EVM-047
    数据表:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27z746.pdf?ts = 1746564820564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z746

    [引述 userid="518216" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501682/bq27z746-shutdown-mode/5787083 #5787083"]

    请就此提供支持、并在之前提出疑问。

    [/报价]

    -你能简化在一个要点列表中的以往查询,以更好地了解你仍然有什么问题,并更好地提供一个解决方案

    或者该电量计应与无 BMS 的电池(锂聚合物)一起使用?  [/报价]

    -这意味着没有任何 BMS ,但添加另一个 BMS 可以添加,但它将导出与测量仪表相同的信息。 电池电量监测计本质上是一个电池监测器、但它包含的软件可以更好地计算电芯的荷电状态。

    谢谢您、
    Alan