This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:4节锂离子电池包设计的电量监测计查询

Guru**** 2479755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ40Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506637/bq34z100-g1-fuel-gauge-inquiry-for-4s-li-ion-battery-pack-design

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ34Z100、BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

我们目前正在为我们的项目寻找合适的电量计 IC、该项目采用标称电压为14.8V、容量为2900 mA 的4节串联锂离子电池组 请注意、电池包已包含内部 BMS、因此我们不需要电量监测计本身具有任何内置的保护或平衡功能。
我们的关键要求是:

  • 监测 电池组电压  电流
  • 准确报告 充电状态(SoC)  剩余容量
  •  百分比   mAh 数据输出
  •  I²C I ² C  接口与主机控制器进行通信

我们已将  BQ34Z100PW-G1确定 为此应用的可能器件。 您能否确认此器件是否适用于我们的用例?
此外、我们还有一个关于电量监测计的电源问题、因为我们的电池电压在 11.6V 到16.8V 之间变化。 您能提出如何在整个电池电压范围内为该器件可靠供电吗? 如果 除评估套件(EVK)之外还有任何参考电路、我们将不胜感激、如果您也能分享这些电路。 我们不需要 LED 指示、因此我们可以删除 SW1部分、如果我们使用 EVK 原理图作为参考、我们应该为我们的应用遵循哪些跳线连接。