This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB35-Q1:TPS1HB35 -Q1的浪涌电流能力

Guru**** 2479735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507996/tps1hb35-q1-inrush-current-capability-of-tps1hb35--q1

器件型号:TPS1HB35-Q1

工具/软件:

您好团队:

如果需要处理1128uF 至5280uF 范围内的容性负载、我需要了解 TPS1HB35-Q1的最大浪涌电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    不建议将 TPS1HB35用于容性负载充电。 当器件达到电流限值时、它将立即禁用开关。  

    适用于电容充电应用的器件、建议使用 TPS1HA08或 TPS1HC08、因为它们会在发生限制时钳制电流、而不是立即关闭开关。  

    对于列出的电容、浪涌将非常高。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供的信息。 我想问、在上述容性负载应用中、TPS1HB08是否也可以取代 TPS1HA08?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    HB 器件系列具有相同的功能。 当达到电流限制时、将关断  TPS1HB08 将与 TPS1HA08的电容负载充电方式不同。

    BR、  

    Alan