This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:原理图/布局设计审核申请

Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509602/lmr54410-schematic-layout-design-review-request

器件型号:LMR54410

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我想了解如何使用 LMR54410进行24V 至5V 调节。

我们特别关注辐射发射。 我们之前有一个更简单的版本、它未通过 CISPR11测试、并且在240MHz 和300MHz 中有发射。 但是上一版本的布局不是很好、我们没有高频输入和输出电容器。  因此、我根据 LMR54410数据表中的指南改进了布局(我认为)、并添加了数十年的输入和输出电容器、从 LMR54410 EVB 添加了 EMI 滤波器、并添加了共模扼流圈。

我可以将设计文件发送到哪个电子邮件地址进行审核吗?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以在此论坛上发送文件。

    谢谢、

    Dino  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR54410 (IC7)之前输入路径的原理图和布局快照位于以下 zip 文件中。 请注意、如果一些0 Ω 电阻器最终在辐射发射测试中不必要/产生反作用、则这些电阻器未组装(DNP)、以允许移除一些滤波。

    e2e.ti.com/.../xp_2D00_design_2D00_review_2D00_20250505.zip

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    布局对我来说很好。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分。