This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:没有 Rsense 功能

Guru**** 2480835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509480/lm74900-q1-without-rsense-functionality

器件型号:LM74900-Q1
主题: LM74900LM74912中讨论的其他器件

工具/软件:

你好、团队  

我想 将 LM74900-Q1用于我们的应用、但不想使用电流检测特性。

所以,如果我缩短 Rsense 并保持 CS+ NC ,这是可以的,你的意见是一样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    要禁用电流检测功能、您可以在 RSENSE 上使用0 Ω 电阻、并将 ILIM 和 TMR 短接至地。 IMON 可保持悬空。

    在 RSET 就位的情况下、保持 CS+和 CS-仍连接到电源轨。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shiven 的答复。

    我有一个问题:

    禁用 Rsense 后、短路保护是否仍会通过 Rset 和 Riscp 保持激活状态?  

    如果是、在这种情况下我是否应该使用 LM74900或 LM74912?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    否、短接 RSENSE 将禁用所有功能。

    此致、

    Shiven Dhir