This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630ARNXR 反相原理图审阅

Guru**** 2390650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509928/lmr33630-lmr33630arnxr-inverting-schematic-review

器件型号:LMR33630

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我设计了 LMR33630ARNXR 反相输入电压为10.8V-13.2V 至 Vout-5.00V @ 2A。

根据 Webench 报告、我们没有电容器高频滤波器、只有1个 Cin 电容器。
在数据表中、每个 VDD 引脚(RNx 封装)应该有2个(CIN+ CHF)
请说明这一差异、如果我使用 Webench 设计进行设计、是否存在任何潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、

    使用 RNx 封装时、每个 VIN 引脚上都应有一个高频输入电容器和"常规"输入电容器。

    除此之外、Webench 设计看起来很好。

    谢谢、

    Dino