This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:仿真无法正常工作

Guru**** 2479155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509086/lm27403-not-working-simulation

器件型号:LM27403

工具/软件:

您好:

我在对 LM27403的原理图进行仿真时遇到问题。 我使用 Power Designer 计算并构建了原理图、但在仿真中、输出端的电压为0V。 我已经检查了连接并尝试排除散热连接、但没有任何帮助。 此外、我不了解 UVLO/EN 引脚的用途以及是否需要使用。

可以帮帮我。

此致

e2e.ti.com/.../4118.WBDesign7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下周将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolai、  

    您使用什么进行仿真?  

    如果用户希望在输入电压电平上实现特定的 UVLO 电源、则使用 UVLO/EN。 在不使用时无需连接它。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我使用 LTSpice 作为仿真工具、但无法运行仿真。 我已经尝试了使用而不是使用 UVLO/EN、但它没有两种方式都能正常工作。 我无法将所使用的仿真附加到此消息中、但我不理解为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolai、  

    看起来 SYNC 引脚在不使用时应该接地。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我尝试过,但它仍然不起作用。 您是否具有有效的仿真?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolia:  

    您是否尝试过我们为该器件提供的 PSpice 仿真模型? 您可以在此处修改元件值以匹配您的设计。  

    此致、

    Ryan