This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C50-Q1:UCC28C50-Q1控制器中的脉冲跳跃

Guru**** 2479875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50-Q1, UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507042/ucc28c50-q1-pulse-skipping-in-ucc28c50-q1-controller

器件型号:UCC28C50-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C50

工具/软件:

我在反激式电路中使用 UCC28C50-Q1、在低负载情况下、可以看到控制器的 PWM 在这里反复跳过一些周期。

DS 中没有任何内容表明此控制器具有脉冲跳跃模式、但根据我的经验、我知道这些系列的控制器具有这些功能。

此外、如果此控制器具有此功能、那么不提供真正小的占空比脉冲而跳过周期的原因是什么? 什么是允许这种情况的内部机制?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在轻负载条件下、当反馈环路导致 COMP 引脚电压接近1.1V 时、内部 PWM 比较器阈值非常接近0或达到0、这将使 OUT 引脚脉冲非常窄或不存在脉冲宽度。 这就是原因和机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    我想提一下、我正在监控 COMP 引脚、它的电压为1.8V、这表明问题并非您所谈论的那种情况-还有什么可能是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 COMP、OUT、CS 和 RTCT 的波形、以帮助理解您的问题和您的说明。 请注意、如果使用电压表将 COMP 电压用作平均 COMP 电压、则可以看到1.8V、但在 COMP 电压降至1.1V 以下或进一步降低时则无法看到瞬时 COMP 电压、因此需要提供波形来帮助检查这些引脚上的瞬时电压、以便做出决策。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法提供波形、因为它是机密。

    我还要补充一点、在低电流(DCM 模式)下、 输入和输出之间存在滞后( 最高可达2us )。

    此外、在非常低的输入电压下工作时是否存在问题? 小于10mV 是否是 INA 放大的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们需要分析波形以了解如何解析。

    什么是 INA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 INA180A1将电流检测电压放大至 CS 引脚上所需的电平。

    如果唯一可行的方法是使用波形、我想它不会发生、无论如何都要谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不熟悉 INA180A1。 请创建一个新主题、请求获得与 INA180A1相关的支持。

    如果没有波形、我们不能支持 UCC28C50、因为我们不知道哪里可能出错、因此无法提供建议。