This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:UC2825

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2825, TL431, UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507987/uc2825-uc2825

部件号:UC2825
主题中讨论的其他器件: TL431UC1845

工具/软件:

我正在使用 推挽式转换器 通信 UC2825 PWM 控制器 、但我目前没有 输入保护或浪涌保护 制衡。 相反、我计划实施 过压和欠压保护电路 使用了 TL431 。 此电路的功能使 输入电压超过36V 或降至16V 以下 TL431输出变为高电平 、有效 将 RT 引脚拉至接地 以禁用开关。 您是否希望我进一步完善这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您应该下拉软启动来禁用 PWM、而不是下拉 RT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    感谢您的答复。  

    我们使用同一系列的 UC1845进行了仿真。 我们尝试下拉 SS 引脚。 但与 RT 下拉时相比、输出电压位为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 RT 引脚下拉时的输出

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看来您需要上拉 ILIM/SD 以关闭两个 PWM。