This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A4701 EP:部件因幻象电源而损坏

Guru**** 2479445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509865/tps7a4701-ep-part-damaged-by-phantom-power

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP

工具/软件:

您好:

实际器件为 TPS7A4700。

我们怀疑该器件因通过负载放大器输送到输出端的幻象电源而受损。

请参阅随附的部分原理图。

由 U128、U127组成的电流源分别由 U126和 U125提供+15V 和-5V 电压。

U126似乎已经在两个电路板上损坏、我们怀疑这可能是由于放大器处的-5V 电源通过放大器传输到 LDO 的+15V 输出造成的。

此输出引脚的最大额定值为-0.4V 至36V、我们发现(有时)输出端接近-1V。

因此、有两个问题:

1.这种解释是否有意义?

2.您能建议修复电路以防止这种情况发生吗? 我们想到了两个电源序列(+第一个、然后是-)、但这可能不可能。 另一个想法是在 LDO 输出端放置一个肖特基二极管、以防止此处出现较大的负电压。

谢谢

David

.e2e.ti.com/.../question_5F00_to_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这似乎是一个合理的解释、尤其是当您在输出端测量-1V 电压时。 我首先想到的是在输出端放置一个肖特基二极管来钳制电压。 -0.3V 额定值是由于 ESD 单元在类似于备用 PN 结二极管的正向电压下导通、即在0.6V 左右完全导通。 因此、肖特基二极管应该会阻止 ESD 单元导通、我希望它能解决该问题。

    此致、

    Nick