This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:此器件是否解决了 TPS25750的 shipFET 错误?

Guru**** 2479445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483078/tps25751-did-this-device-solved-shipfet-bug-from-tps25750

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792

工具/软件:

请参阅我一年多前的文章: TPS25750:BQ25792在 USB 分离时将寄存器复位为默认值

以前、我遇到了 TPS25750在 每次 USB 分离时将 BQ25792的 shipFET 寄存器复位为默认值的一些问题。

 TPS25751中是否解决了此问题?

此致 Mateusz K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751无法确定 BQ 侧是否存在 ShipFET。 TPS25751确实能够通过发出4CC 命令"I2Cw"来允许通过 MCU 写入 BQ

    在这种情况下、TPS25751会在 POR、分离和硬复位时写入寄存器0x14。 您可以利用下面的中断事件在发生硬复位或分离事件时向 MCU 发出警报。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya。

    TPS25751无法确定 BQ 侧是否存在 ShipFET。 TPS25751确实能够通过发出4CC 命令"I2Cw"
    允许通过 MCU 写入 BQ

    我不确定您是否理解我的意思。 我知道 TPS25751无法确定 BQ 侧是否存在 shipFET。 我  在使用4CC I2Cw 写入系统启动时向 BQ 提供该信息。

    TPS25751不应覆盖 BQ 的某些寄存器或某些位。  我知道它必须控制 BQ 才能使该系统工作、但 shipFET 位不应受影响!

    我认为 TI 应该在 TPS25751 GUI 中添加一个令人上瘾的设置、以便用户可以选择默认写入 BQ 寄存器14的设置、或仅用于启用或禁用 SFET 的设置、然后 GUI 将生成适合我的补丁文件。

    在本例中、TPS25751会在 POR、分离和硬复位时写入寄存器0x14。 您可以利用下面的中断事件在发生硬复位或分离事件时向 MCU 发出警报。  [/报价]

    当然,我可以这样做,但这增加了不必要的复杂性,并解决了永远不应该存在的问题。

    告诉我您是否可以让 GUI 团队添加 SFET 控制设置? 或者、如果我将补丁发送给您、您是否能够修改我的补丁、因此将正确的值写入 BQ 的寄存器14 (正如 Field Tolson 之前在  TPS25750中所做的那样)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya。

    TPS25751无法确定 BQ 侧是否存在 ShipFET。 TPS25751确实能够通过发出4CC 命令"I2Cw"
    允许通过 MCU 写入 BQ

    我不确定您是否理解我的意思。 我知道 TPS25751无法确定 BQ 侧是否存在 shipFET。 我  在使用4CC I2Cw 写入系统启动时向 BQ 提供该信息。

    TPS25751不应覆盖 BQ 的某些寄存器或某些位。  我知道它必须控制 BQ 才能使该系统工作、但 shipFET 位不应受影响!

    我认为 TI 应该在 TPS25751 GUI 中添加一个令人上瘾的设置、以便用户可以选择默认写入 BQ 寄存器14的设置、或仅用于启用或禁用 SFET 的设置、然后 GUI 将生成适合我的补丁文件。

    在本例中、TPS25751会在 POR、分离和硬复位时写入寄存器0x14。 您可以利用下面的中断事件在发生硬复位或分离事件时向 MCU 发出警报。  [/报价]

    当然,我可以这样做,但这增加了不必要的复杂性,并解决了永远不应该存在的问题。

    告诉我您是否可以让 GUI 团队添加 SFET 控制设置? 或者、如果我将补丁发送给您、您是否能够修改我的补丁、因此将正确的值写入 BQ 的寄存器14 (正如 Field Tolson 之前在  TPS25750中所做的那样)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:  

    我理解您的担忧。 我正在与我们的团队核实、并将在下周初回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 您的团队有回应吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    将在下一个 GUI 版本(目标版本将在3月底发布)中启用寄存器14中的 ShipFET Present 位。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya、您能否与 GUI 团队确认它将在3月底前更新? 我的 产品开发暂停、只需等待 ShipFET 功能即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    Aya 目前正在离开,将在下周初回来,我会帮助在我可以同时.

    GUI 的下一个版本即将发布、但很遗憾、我不认为它会在接下来的两天内完成。 在验证阶段发现错误、GUI 团队正在努力解决这些错误。 我们预计下周初将会发布另一个内部版本、需要进行验证、如果一切顺利、您可以期待在本周结束时获得新的 GUI。

    对延误深表歉意、感谢您的耐心等待、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:

    感谢您的耐心。 我们预计下周发布!  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya。 您有 GUI 团队的任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mateusz:

    不幸的是、我们有一些内部延迟、但应该在本月发布。  

    同时、如果您需要支持 ShipFet 的 json 文件、请告诉我。  

    此致、  

    Aya Khedr