This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:适用于2S2P (7.4V、5000mA)锂离子电池且具有电源路径支持的低成本充电器 IC、12V 壁式适配器输入

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509455/bq25883-low-cost-charger-ic-with-power-path-support-for-2s2p-7-4v-5000mah-li-ion-battery-12v-wall-adapter-input

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件:BQ25306

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在设计由提供支持的成本敏感型嵌入式器件 2S2P 锂离子电池组 (额定电压为7.4V、总容量为5000mA)。 系统将主要通过供电 12V 壁式适配器 我们需要一个 低成本充电器 IC 符合以下要求:

  • 电池配置 :2S2P (7.4V、5000mA)

  • 输入源 :12V 壁式适配器(主电源输入)

  • 电源路径支持 :即使电池正在充电、系统也应运行

  • 充电电流 :高达~2A 或可配置

  • 电池保护 :集成或兼容外部保护电路

  • 可选 :状态 LED 指示灯(充电/完成/故障)、不强制使用 I2C/SPI

请推荐合适的 TI 充电器 IC 一方 评估模块(EVM) 晶体的振荡频率。 具有成本效益对于我们的应用非常重要。

谢谢您、
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arun:

    让我们检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arun:

    请使用 BQ25306、它支持1-2S 电池、最大输入电压高达17V、绝对电压高达28V。 您可以从产品文件夹订购 EVM。