This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:结温上升

Guru**** 2479445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510093/tps7a89-junction-temp-rise

器件型号:TPS7A89

工具/软件:

我希望使用 TPS7A89、使其两个输出(同时导通)中的每一个输出的 Vin = 5.6V 且 Vout = 5V。

我想将整个器件的结温保持在100°C 以下。  当计算 Trise 时、我是否应该使用总电流(每个输出的电流之和)、或者我是否应该仅使用每个 LDO 输出的最大电流进行该计算?

因此、例如、如果 RJA = 33 dec/W、并且我从该部件的每个输出提供1A 电流、Trise =(0.6) X (1A) x 33 = 19.8°C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saadya:

    总结温升是两个通道的总和、即 Trise = 0.6V * 2A * 33C/W = 39.6C。 请注意、您也可以通过良好的布局实践来改进 RθJA、但相反、您也可以 通过不良布局减小 RθJA。 以下是一个应用手册、其中提供了电路板布局布线影响的经验研究:

    电路板布局布线对 LDO 热性能影响的经验分析:https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    您的应用的最高环境温度是多少?  

    此致、

    Nick