This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:lm5110

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, LM5110, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502422/lm5110-lm5110

器件型号:LM5110
主题中讨论的其他器件:ISO7740UCC27624

工具/软件:

主题:  请求协助解决涉及 ISO7740和 LM5110的仿真问题

尊敬的团队:

您好!

我是 Sonika、Applied ElectroMagnetics Pvt. Ltd.的硬件设计工程师 公司专业设计和制造铁路、国防、航空航天和工业应用领域的先进电子系统。 我们专注于创新和精确度,为客户提供量身定制的尖端解决方案,以满足客户的特定需求。

我们目前正在与 ISO7740数字隔离器、以及 LM5110栅极驱动器 IC 配合使用。 虽然单独仿真每个组件可获得成功结果、但在尝试同时仿真两个组件时、我们遇到一个错误、指出"接口节点数量不正确"。 我附上了电路的图像和相应的仿真误差以供您参考。

您能帮助我们解决这个问题吗?

感谢您的支持。

此致、
Sonika
硬件设计工程师
Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sonika、

    感谢您联系 TI 提出有关 LM5110的问题。

    大家都知道、我们有一个更新 版本的该器件、即 UCC27624。

    至于 PSpice 问题、让引脚悬空时、我在 PSpice 中遇到了问题。 因此、最好将这些节点连接到适当的电源或接地端、以避免此问题。 此外、在仿真时、如果我在系统上没有放置任何探针来进行仿真、则 PSpice 会给出错误结果。 我将尝试这两种方法、看看这样是否有助于解决这个问题。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sonika、

    对此是否还有其他问题? 还是您能够解决?

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sonika、

    此时我将关闭此主题。 如果您尚未解决此问题并有其他问题、请回复以重新打开该主题。

    谢谢您、

    William Moore