This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:UCC27324DR 晶圆问题

Guru**** 2479445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC37324, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507163/ucc27324-ucc27324dr-wafer-issue

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC37324

工具/软件:

尊敬的专家:

为什么 UCC27324DR 的晶圆标签 为 UCC37324、请帮助您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    感谢您提出有关 UCC27324的问题。

    UCC27324和 UCC37324来自同一器件系列、还共用一个数据表。 对于这些器件、芯片上 UCC37324的标识是正确的。 外壳顶部应显示27324、以表明您使用的 UCC27324器件具有更宽的温度范围规格。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27324晶圆丝印是不是一直是UCC37324?有没有变更过?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李:

    翻译您的上述问题: UCC27324是晶圆丝印始终为 UCC37324吗? 是否有任何变化?

    至于这部分的历史、我在这部分的整个生命中都不在身边、我们的团队成员也都没有、因为它最初是在2001年发布的。 据我所知、自2023年11月数据表修订版以来、他们已拥有相同的晶圆标签。

    谢谢您、

    William Moore