请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 工具/软件:
您好、
我们使用的是 BQ25792 我们的设计中 4s 电池充电应用 。 电池输出电压因而异 12V 至16.8V 、加载 电流范围为 3.9A 至2.8A 。
我随附了原理图以供您审查。 请花一点时间查看并分享您的宝贵意见或建议。
此外、如果您能分享、我们将不胜感激 功率耗散估算 该 IC 在指定工作条件下的击穿电压。 这些信息对我们至关重要 热分析和布局规划 。


此致
类似