This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:用于21700节电池的电芯均衡设备

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511968/bq78pl114-cell-balancing-equipment-for-21700-cells

器件型号:bq78PL114
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ25792TMP61

工具/软件:

我正在尝试寻找一些电池平衡设备

我有一盒130个圆柱形电池(21700)、想同时平衡它们、同时监测每个电池的温度。

德州仪器(TI)-您是否有一些适用于该应用的设备?

没有任何电池相互连接-它们都是单独的。

电芯"电压平衡时间"
盒子中的所有单元格应在50分钟或更短时间内平衡。 请注意、在平衡到目标电压时、必须考虑电压极化效应。 如果电芯发生 ACIR 故障、则不应执行平衡序列。

电池"平衡电压误差"
电压极化效应减小后、平衡电芯电压与目标电压之间的差值。 盒中的所有电池均应平衡到此范围。 ±2mV

电芯最大电流
如果超出限制、系统应确保充电/放电终止。 ±1.5A

电芯温度范围
系统应监测电芯温度、并确保在超过限值时终止充电/放电。 0– 25°C

Cell 最大电压
如果超过此电压、系统应确保终止充电/放电。 4.1 V

电芯最小电压
如果满足此电压、系统应确保终止充电/放电。 2.85V

电芯初始"不平衡电压误差"
这不是规格、而是有关电芯不平衡情况的信息说明。 不平衡电芯电压与目标电压之间的差值。 130mV 是不平衡条件下的最差值。 典型的不平衡情况为40mV。 |130mV|

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议使用一个 BQ76952、每节电池 BQ25792和 TMP61热敏电阻构建一个4-16节电池模块。 测试平衡精度、温度监控和安全功能。

    确保电源可以处理800W 峰值功率以实现同时均衡。

    如果成本或复杂性过高、请探索非 TI 解决方案、例如 Keysight 的电池测试系统(例如 BT2191A)、以实现高精度平衡、但其成本更高。