This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-1:UCC2813-1

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512125/ucc2813-1-ucc2813-1

器件型号:UCC2813-1

工具/软件:

你好

请解释过流保护的工作原理。 过流电流比较器具有1.5V 阈值。 但是、如果限流电路将电压限制在1V、CS 引脚上的电压如何达到该阈值? 我尝试使用 UCCx813-1 in 2 MOSFET 正激式转换器的 SPICE 模型对此情况进行仿真。  为了模拟严重故障、我将变压器初级绕组(3.5mH)与10uH 电感短接。 仿真显示 CS 电压未超过1.5V 阈值,但模型内的过流比较器(X4 COMPARCS )无法正常工作。 请您解释一下这个结果。

此致

Lev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.5V 阈值需要在非常急剧的上升沿触发、从0V 到1.5V 的上升沿通常需要小于50ns。 如果上升时间超过1.0V 阈值、则会关闭 OUT 引脚脉冲、并且不会进行1.5V 触发。