This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:HF/LF 2 UV OV

Guru**** 2515105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500335/tps389006-q1-hf-lf-2-uv-ov

器件型号:TPS389006-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户将 TPS389006004用于其工程。 目前、这些器件使用 HF/LF 2 UV 和 OV 的默认阈值、UV 的默认阈值为0.75V、OV 为0.85V。 他们询问   是否可以将 UV 阈值设置为0.718V、OV 阈值设置为0.882V、并且还可以将去抖时间从25.6us 延长至100us?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    可以在器件运行期间通过 I2C 编辑 UV 和 OV 阈值、但请注意、该器件没有 NVM、会在断电期间恢复为其默认 OTP 配置。  

    当处于1倍标度范围(0.2至1.475V)内时、可能的步长为5mV、这意味着与所需阈值最接近的为 UV:0.715 (DATA:0x67h)和 OV:0.880V (DATA:0x88h)。 用户可以通过在组1中写入相应的寄存器来设置阈值。  

    MON2的阈值寄存器:  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、   

    请确认 副作用    是否将 UV 阈值设置为0.718V、OV 阈值设置为0.882V、并且还会将去抖时间从25.6us 延长至100us?

    该电源轨的建议工作电压为0.76V-0.84V。

      勇张晓伟

    您还?帮助确认此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     器件的默认阈值由 SOC 制造商定义。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    该 SOC 也来自 TI。 详细类型为 TDA4VE88T5AALZRQ1。

    J784S4 EVM Leo + 2个大电流功率级(HCP) PDN-3F 可用作参考。

    HF/LF 2用于监测   TDA4VE88T5AALZRQ1的 VDD_CORE_0V8。

    您?知道此5 μ s 的正确/默认阈值

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    建议的阈值来自 SoC 团队。  TPS389006004RTERQ1器件是连接到 TDA4的参考设计、如上所述、OV/0.75V 阈值 UV 为0.85V / 0.75V。

    谢谢、
    Joshua