This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:如何进入待机模式?

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC28C41-Q1, UCC28730, UCC28700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511074/ucc28c41-q1-how-to-enter-standby-mode

器件型号:UCC28C41-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC28730UCC28700、UCC28700-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

关于 UCC28C41-Q1的数据表、其中显示待机模式下的电流为50uA、100A (max)。 但是、我们找不到有关如何进入待机模式的任何介绍。

以前、我们使用禁用电路来使 UCC28C41-Q1关断、如图8-7所示、但无法达到极低功耗模式。

您是否有一些材料或评论来介绍如何进入待机模式?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该电流是当 VDD < UVLO 关断时的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    谢谢! 客户希望在分流或压降模式下实现小于100uA 的 Isupply

    是否有任何方法使 UCC28C41-Q1的静态电流小于100uA、在其应用中、输入电压为12V、无法达到 UVLO。

    或者我们是否有任何其他器件可以实现该功能。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28C41-Q1需要关闭其 VDD < UVLO 才能得到<=100uA。

    UCC28730可以做到这一点、但不确定输入电压范围是否正常、以便使该器件正常工作。 因此您需要进行检查。

    其他元件(例如 UCC28700)、但还需要检查输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    对于 UCC28700-Q1、您是指等待状态电流 Iwait 吗? 器件如何进入等待状态? 我在我们的数据表中也找不到它。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件会自动进入等待状态。 当开关频率根据 IC 控制律变得非常低时、可在轻负载条件下实现低电流。 除非当 IC 处于极低电流运行状态时、使转换器负载非常轻或无负载、否则无法强制其进入低电流模式。